结果:找到"DIY 电子制作 游戏机",相关内容1000条
- 自制PCB要咋过孔啊!!!
- 我都要被逼疯了!!不想去立创打板,自制电路板又没法过孔,这可怎么办?谁能帮帮我,怎么在家做过孔?球球你们了!
- 所属专栏: 技术交流 标签: pcb,diy,制作,提问 发帖人:小学生级别的小学生 发帖时间:2022-07-21 07:19:00
- 用一只手玩游戏的手柄制作
- 很多人都见过一种解压神器,他们长这个样子:用它进行解压时操作方法如下:而我们平常用来玩游戏的手柄是下面这个样子的:两者在摇杆,按键,电源开关上都非常相似如果把两者结合起来,就非常有意思了针对这个想法,我也做了实现,最后做出来是这个样子的:我们以很火的吃鸡游戏举例,具体操作如下:如此以来,平常需要两个手玩的游戏现在一只手就可以搞定~~
- 所属专栏: 奇思妙想 标签: 游戏 手柄 一只手 发帖人:大熊现在很幸福 发帖时间:2020-06-17 22:24:00
- arduino学习笔记15制作第一个电路单led闪烁
- arduino学习笔记15制作第一个电路单led闪烁做任何一个电路之前,一定要先了解电路中原件的参数,其工作电压,工作电流等。第一个实验咱们用到的LED从网上查找资料得知,其工作电压一般为1.5-2.0V,工作电流一般为10-20ma,反向击穿电压为5V。控制板逻辑电路供电为5V。根据以上参数假设LED工作电压选用1.7,工作电流选用15ma,限流电阻=(总电压-LED电压)/电流,所以限流电阻=(5-1.7)/0.015=220Ω。首先需要从arduino官方网站下载其编译软件,地址是http://arduino.cc/en/Main/Software笔者使用的平台为win732位,如果大...
- 所属专栏: 开源设计 标签: arduino电子制作 发帖人:天南北斗 发帖时间:2019-03-06 21:56:00
- 《电子制作》1.如何将树莓派变成游戏机?
- 树莓派想必大家都不陌生了,其价格便宜,但性能也确实够看,这使得树莓派很快成了众多创客的利器,可以制作无人机,智能机器人,3D打印机等等好玩的东西,也可以在上面进行小的软件开发,总之这个小东西凝聚了无限可能,本期作为树莓派系列的一个开端,就先从一个比较容易让人有动力的话题开始,将树莓派变成一台游戏机。1.材料树莓派3代B型一块SD卡(16G以上)游戏手柄,无线的或USB接口的显示器,连接线,树莓派电源等等。原理主要是通过用树莓派跑一个游戏模拟器系统,来将树莓派变成游戏机,目前比较成熟的模拟器系统有三种,lakka,recalbox,和复古pi(通俗叫法)个人比较推荐lakka,界面简洁,而且支...
- 所属专栏: 奇思妙想 标签: DIY 电子制作 游戏机 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2019-01-24 23:26:00
- 长期连载贴———如何制作一块你自己的电动滑板3.关于电调板。。。。
- 不想写这个的。。。。。一想起来就肉痛。。。。。。。。为了本系列帖子的完整性,想想还是把这一篇写了吧。。。。避免有人又走了我的老路。。。先讲一下本人的交学费经验。。在一开始制作电动滑板时,笔者错误的选择了航模电调,于是电机就不工作了。。。航模电调不推荐使用,一来性价比不高,二来真不知道能不能用。。。。。。。。。。。。。。。二者的适用环境不同,航模的电机一般偏大电流,低电压,以达到减轻电池重量的目的,而电动滑板电机一般偏小电流,高电压,以达到减少元件损耗的目的,使电机和电调电路的使用寿命更长。言归正传,讲讲如何选择电调板如果不想费事,仅仅买现成的集成板即可,最大可支持到800W,双电机,36V电...
- 所属专栏: 奇思妙想 标签: 电子制作 DIY 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2018-12-26 16:59:00
- 长期连载贴———如何制作一块你自己的电动滑板——2.电机选择
- 说到电机。。。。。。。就比较玄乎了。。。。。。这里仅列出一些个人经验,仅供参考,有失误之处更是劳烦多多指正正文开始1.滑板使用的电机一般滑板电机都在一个200w以上所以一般不使用用直流电机而使用三相交流电机(直流电机并不常见,放在文末讲)三相交流轮毂电机,尺寸较大,一般为越野滑板或双轮电动滑板车用滑板轮电机,最直接的方案还有一种大功率三相电机,但需要配套传动系统和大功率电调,放在文末讲。一般来讲使用这两种电机最为经济划算,可以使用电压偏高,电流偏低的通用电调直接驱动例如36v的电瓶车电调,本人亲测在29.4v下两个250W的滑板轮电机最高可以达到25km的时速可以通过加多轮子数目,加大电机功...
- 所属专栏: 奇思妙想 标签: diy 电子制作 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2018-12-26 10:38:00
- 跳一跳物理外挂——转帖
- 跳一跳.zip这是同学做的一个小DIY吧,在前些时候微信小游戏火的时候想着做的玩的,主要是好玩吧,里面用51单片机实现的功能,这个文章也描述的比较详细吧,程序也有,有兴趣的同学可以做的玩一下
- 所属专栏: 奇思妙想 标签: 小DIY制作 发帖人:菜鸟在路上 发帖时间:2018-12-20 21:14:00
- 电子制作节报名最后一天!错过再等一年!
- 最后1天!错过再等1年!第二届立创商城电子制作节报名只剩1天!轻松入围、自由发挥,更有专家评委点评打分、荣誉证书和定制奖杯!一等奖1名,奖励税后10000元;二等奖2名,各奖税后6000元;三等奖3名,各奖税后3000元;入围奖不限名额,入围即获500元奖励。按要求简单发帖即完成报名,赶紧参加吧!官方介绍及报名入口:http://www.szlcsc.com/go/17523dej
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 电子制作节 报名 发帖人:立创商城小发 发帖时间:2017-06-23 11:55:00
- 第二届立创商城电子制作节参赛选手分值统计表(不定时更新)
- >第二届立创商城电子制作节30强选6强投票:http://club.szlcsc.com/article/details_8913_1.html>第二届立创商城电子制作节30强&入围奖名单:http://club.szlcsc.com/article/details_8910_1.html
- 所属专栏: 赛事动态 标签: 第二届立创商城电子制作节 立创商城电子制作节 电子制作节 发帖人:立创君 发帖时间:2017-05-26 11:23:00
- 第二届立创商城电子制作节【ST意法半导体冠名】
- >>>立创君17年9月8日插楼提示:第二届立创商城电子制作节最终6强已揭晓!(点此查看)(点击放大)一、活动目的得益于广大客户的肯定和长期支持,近年来立创商城的年用户增长率和销售额均大幅提升,目前已成为在线订单成交量全国领先的一站式元器件采购自营商城,且形成了一条完善的电子全产业链,集团自营服务涵盖:在线EDA(EasyEDA)+行业领先的PCB打样/中小批量+元器件商城+钢网制造+SMT贴片+电子设计教育及方案。为进一步给广大客户及网友们回馈,提高大家在电子产业领域的参与度和创新力,自2016年起官方拟每年举办一届"立创商城电子制作节"活动,超低门槛、高手如云、奖金丰厚!...
- 所属专栏: 赛事动态 标签: 第二届立创商城电子制作节 立创商城电子制作节 电子制作节 发帖人:立创君 发帖时间:2017-05-23 17:56:00
返回